This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:关于Fin输入灵敏度

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/577895/lmx2491-about-fin-input-sensitivity

部件号:LMX2491
主题中讨论的其他部件: LMX2492

大家好。

我想获取LMX2491的"Fin Input Sensitivity Graph"(Fin输入灵敏度图)
我连接LMX2492的Fin输入灵敏度。
此测试条件是否为单端?


最好的翻新
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    LMX2491的FIN输入灵敏度与LMX2492相同,测试期间使用了单端信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel San

    感谢您的回复。
    LMX2491的特点如下:
    PFin:Fin引脚功率:单端操作:-5dBm@最小、5dBm@最大

    有人问我为什么我的客户提供的最小Pfin为5dB。
    只要 显示LMX2492图4, 功率(dBm) 为-10dBm @ 16GHz。

    请在数据表中告诉我有关原因和测试条件。
    它是边际价值吗?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!
    该图(LMX2492数据表中的图4)是典型图。 为了确保在温度和电源电压变化情况下的功能,实际需要最小值-5dBm。
    典型值通常是在室温下通过测试几台设备获得的。
    电气表中所示的最小值和最大值是在通过功率,电压和温度测试大量设备后获得的。 这些数字是有保证的数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel San

    我理解你说的话,谢谢。

    我还有一个问题。
    我的客户输入频率为750MHz (最小-9dB)至Fin,
    因此我认为 LMX2492可以接收上述频率,因为图  4中的功率(dBm)约为-35dBm@750MHz。

    请告诉我这条评论。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    我认为是这样。