您好,
我的客户对LMK0.0334万有一些疑问。
[背景]
他们在其主板上使用LMK0.0334万。
其主板结构图如下所示。
LMK0.0334万板载1号输出交流耦合HCSL电平。
2号板上的LMK0.0334万将其输入CLKin1/CLKin1*。
他们监控2号电路板LMK0.0334万的CLKin1/CLKin1*上的信号。
波形如下。
[Q1]
为什么共模输入电压为65mV?
我预计电压大约为1.4V。
[Q2]
该操作点是否正确?
[第三季度]
请告诉我在不合适时需要改进的方法。
此致,
Hiroshi Katsunaga