This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:SYSREF问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591271/lmk04828-sysref-questions

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: ADS54J66DAC37J84

您好,

下面是有关LMK0.4828万的SYSREF的一些问题。

我正在考虑将ADS54J66,DAC37J84与LMK0.4828万配合使用,FPGA就是Altela。 (SerDes速率为10G)

Q1) SYSREF串谈

我正在学习E2E的职位。

http://e2e.ti.com/support/clocks/m/videos__files/66.6599万

  文件上有SYSREF设置,"Pulsed"(6.b)和"Request"(6.c)。

哪种设置更好地将与其他时钟线路的"串话"最小化?

如果您知道,您能否告诉我另一种最小化的方法?

Q2) SYSREF脉冲输出编号

您能否告诉我一次SYSREF脉冲的输出数量以及 每个SYSREF输出之间的间隔长度?

例如,100mSec间隔和超过2个脉冲输出...

Q3) ADC和DAC的寄存器设置

是否可以在输出SYSREF脉冲下间歇性地设置ADC和DAC寄存器?

或者,我们是否应该在设置寄存器时连续输出SYSREF,并且在完成设置后开始间歇性输出SYSREF?

提前感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Takumi Suzuki1"]

    Q1) SYSREF串谈

    我正在学习E2E的职位。

    http://e2e.ti.com/support/clocks/m/videos__files/66.6599万

      文件上有SYSREF设置,"Pulsed"(6.b)和"Request"(6.c)。

    哪种设置更好地将与其他时钟线路的"串话"最小化?

    如果您知道,您能否告诉我另一种最小化的方法?

    [/引述]

    我认为脉冲将是串扰的最小机会。  如果同步引脚经常切换(不应该切换)或有一些噪音,则它可能会连接到VCO0或出租度VCO1并导致刺激。  您可以考虑在SYNC引脚上使用RC滤波器。

    [报价用户="Takumi Suzuki1"]

    Q2) SYSREF脉冲输出编号

    您能否告诉我一次SYSREF脉冲的输出数量以及 每个SYSREF输出之间的间隔长度?

    例如,100mSec间隔和超过2个脉冲输出...

    [/引述]

    您可以将SYSREF脉冲发生器视为从SYSREF分配器中对请求的脉冲数进行门控。  因此,脉冲将每1/SYSREF频率出现一次,脉冲的持续时间为~0.5 频率/SYSREF频率。

    [报价用户="Takumi Suzuki1"]

    Q3) ADC和DAC的寄存器设置

    是否可以在输出SYSREF脉冲下间歇性地设置ADC和DAC寄存器?

    或者,我们是否应该在设置寄存器时连续输出SYSREF,并且在完成设置后开始间歇性输出SYSREF?

    提前感谢您的支持。

    [/引述]
    我不确定我是否完全跟随您。  但是的,我认为您可以对ADC/DAC寄存器进行编程,然后发送SYSREF脉冲以使它们之间的LMFC对齐。  无需连续SYSREF输出。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothi-san,您好!

    非常感谢! 我明白了。

    很抱歉我的回复太晚了。

    此致,