请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 主题中讨论的其他部件: Tida-0.141万
你(们)好
我的客户对LMX2594有几个问题。 请帮助。 谢谢!
- LMX2594的单端输出功率范围是多少?
- 对于差分和单端输出(相位差除外),相位噪声和正电压是否存在性能差异?
- 当采用LMX2594在7.8 8.2G或9.8G输出下工作时,是否有一半存在问题? 客户是否需要添加一半过滤条件?
此致
David