This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于LMX2594的几个问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591113/lmx2594-several-questions-about-lmx2594

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: Tida-0.141万

你(们)好

我的客户对LMX2594有几个问题。 请帮助。 谢谢!

  1. LMX2594的单端输出功率范围是多少?
  2. 对于差分和单端输出(相位差除外),相位噪声和正电压是否存在性能差异?
  3. 当采用LMX2594在7.8 8.2G或9.8G输出下工作时,是否有一半存在问题? 客户是否需要添加一半过滤条件?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    请在下面找到我的答案:

    1. LMX2594的单端输出功率范围是多少?

    这是功率作为频率的函数。 功率调整约为13 dB。

    2,差分和单端输出,除了相位差之外,相位噪声和正电压是否有任何性能差异?

    通过将两个信号组合在一起(使用180度混合动力),可以获得更多功率,但PN和spurs将保持不变。

    3.采用LMX2594在7.8 8.2G和9.8G工作时,是否有任何一方担心? 客户是否需要添加一半过滤条件?

    上述频率是直接VCO频率,因此双倍器架构中的½谐波或基波馈通不是在LMX2594上。 ½ IF是另一个与2x2正的混合器性能相关的问题。 我想你不是指这个问题。

    此致,Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon

    感谢您的反馈!

    关于第一个问题,功率调整约为13dB,那么单端输出的最小和最大功率值是多少? 谢谢!

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    此外,我手头上的LMX2594数据表中没有软件包信息。 您是否可以帮助共享LMX2594封装信息(包括高度)? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    数据表中的图5显示了输出功率作为频率约8 GHz的函数,当输出功率设置为50时,电感器上拉时约为+10 dBm,电阻上拉时约为+5 dBm,提供最大功率。 因此,如果您将此设置从outa_PWR=50更改为outa_PWR=0,13 dB的降将使其在电感器上拉时从+10下降到-3。

    输出功率特定于PCB评估,这是基于我们在PCB上的测量结果。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输出功率是用于单端输出还是差动?

    2.测试点位于LMX2594 SMA输出点?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    报告的输出功率是单端的,我们认为是零件的引脚处的输出功率。

    为了获得这些图形,我们使用了具有最短轨迹的板(使用参考设计TIDA-0.141万),为单端输出路由。 由于主板和电缆而测得的损耗约为1 dB,因此此图中的数值比我们在该主板的SMA连接器上测得的数值高出约1 dB。

    对于为差动输出而路由的常规EVM,测量的输出功率要低几dBm。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的David:我们是否回答了您的所有问题? 此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon

    是的。 感谢您的支持!

    此致
    David