This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:LMK0.0105万的HCMOS输入

Guru**** 2534020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591941/lmk00105-hcmos-input-for-lmk00105

部件号:LMK0.0105万

您好,

阅读LMK0.0105万的数据表时,有人提到输入包含LVMCOS。 但是,我目前的应用使用HCMOS振荡器,其电源电压为3.3V,并具有0.9 Vs max和HCMO*Vs 0.1 min的摆动。这种振荡器是否适合,或者我是否必须降低输入电压摆动?

谢谢,此致

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan

    这是否意味着时钟输入具有VIH=VDD*VDD 0.9 和VOL=VDD*VDD 0.1 ?如果是,则应该没有问题。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    使用的TCXO (Vectron TX-321 - vectron.com/.../tx-321.pdf) 使用指定了该信号级别。 阅读LMK0.0105万的数据表时,我有点困惑,该数据表解释单端电压摆动应在0.3 和2伏之间。 如果是这样,这将是一个问题,因为振荡器的最大摆动将是0.33 到2.97 V。可能是一些问题

    谢谢
    一月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan

    以下是解释:如数据表中所述,VIN可低至0,VIH可高至VDD。 对于极高的回转信号,输出占空比可能会根据输入上升/下降时间而降低。 如果在指定的限制(0.3 -2V)内应用输入摆动,则不会出现此问题。 因此,我建议您将挥杆限制在指定的限制范围内。
    如果您需要进一步的支持,请告诉我。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,结论是,在不限制摆动的情况下,不建议使用具有HCMOS信号的振荡器? 如上所述,振荡器的指定输出摆幅为0.33到2.97,超出了限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普奈特,

    那么,您能否验证我的建议? 您是否建议不要使用建议的振荡器?
    0.33V至2.97V Vpp摆动和典型50 % 占空比(60 % 最大值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan

    该器件具有表征特性并经过测试,符合数据表限值。 如果您遵守规格限制,则性能将得到保证。 虽然如果将此信号应用于设备,您将获得额定单位的50 % 占空比,但规格不能保证,因为回转超出数据表最大限制。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    谢谢,我想我已经找到了我想要的。 CDCLV1310 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdclvc1310.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意输入摆动可以通过简单的分压器进行限制。