请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.0105万 您好,
阅读LMK0.0105万的数据表时,有人提到输入包含LVMCOS。 但是,我目前的应用使用HCMOS振荡器,其电源电压为3.3V,并具有0.9 Vs max和HCMO*Vs 0.1 min的摆动。这种振荡器是否适合,或者我是否必须降低输入电压摆动?
谢谢,此致
一月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
阅读LMK0.0105万的数据表时,有人提到输入包含LVMCOS。 但是,我目前的应用使用HCMOS振荡器,其电源电压为3.3V,并具有0.9 Vs max和HCMO*Vs 0.1 min的摆动。这种振荡器是否适合,或者我是否必须降低输入电压摆动?
谢谢,此致
一月
您好,Puneet,
谢谢,我想我已经找到了我想要的。 CDCLV1310 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdclvc1310.pdf