This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594evm:TICS Pro错误

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590332/lmx2594evm-error-with-tics-pro

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

您好,

我正在使用TIC Pro对LMX2594评估板进行编程。 当我尝试在手动斜坡模式下初始化斜坡时,我收到警告:

Flex脚本出错

未定义全局名称‘DOBUF_OVRD'

 

我在LMX2594EVM或LMX2594的文档中没有找到关于此通知的任何信息,也找不到TIC Pro本身的手册。 如何解决此问题?

请告诉我,颜色和数字是什么突出显示的,代表什么? (浅橙色和蓝色)

感谢您的款待和问候,

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Dominic:

    感谢您提出这个问题。 听起来软件中有错误。

    您能否描述导致错误消息的确切顺序?

    我们将复制并修复它。

    感谢您的耐心等待,
    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我已经记下了我所做的每一步。 为了排除所选值中的错误,我使用了评估板数据表中自动斜坡示例的值。 希望我没有忘记一些重要的事情。  

    -在连接了Reference Pro Board的情况下打开LMX2594

    -正在启动TIC

    TIC处于连接模式

    -装入默认配置

    在PLL选项卡中:

    设置FPD = 50MHz

    -RFoutA = 6000MHz

    -FCAL_HPPD_ADJ =“FPD<=100”

    -加载所有寄存器

    在Ramp (滚动)选项卡中:

    阈值= 300MHz

    -RAMP0_NEXT _TRIG = TOC超时

    -RAMP1_NEW_TRIG = TOC超时

    所需的结束频率:

    -Ramp012125MHz

    -Ramp112000MHz

    -Ramp0 RST =启用

    -RAK_MANUAL =已禁用

    -RAK_EN=已启用

    -按下“Update Ramp GUI”

     

    协议:

    在斜坡模式下,PLL_DEN必须为4294967295。 在PLL选项卡上强制使用此值。

    [警告]:Flex脚本中出现错误

    未定义全局名称‘DOBUF_OVRD'

    将寄存器R0x26写入0x26 FFFF

    将寄存器R0x27写入0x27 FFFF

     

    重复按“Update Ramp GUI”将只显示警告,因为PLL_DEN已被更改。

    此外 ,Ramp (斜坡)选项卡底部的Actual Start Frequency (实际开始频率)值为1.4万 MHz,而顶部的VCO Start (MHz) (VCO开始频率)已更改为1.2万 (如预期)。 这是数据表中的屏幕截图与TIC响应之间的唯一区别。

     

    此致Dominik

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Dominik:

    感谢您的详细说明。 这是非常好的。

    此错误是否会妨碍您进一步评估,或者您是否能够查看设备的其他方面?

    解决此问题的工程师现在就可以了。 我希望他能在本周内看到这个问题,但可能在下周,你才会得到帮助。

    再次感谢您的耐心等待,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Simon:

    错误发生后,主板不会冻结,在其他寄存器上写入也会正常工作。

    我很期待收到您的回复。

    此致,Dominik

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Dominik,

    我完全知道 第一 个错误发生了什么。  最初,有一个名为"DOBUF_OVRD"的可编程位,它阻止了VCO校准期间输出关闭。   我们发现有必要启用此位以使频率增加工作。  此位被重命名为"out _force"。

    我在代码中更正了此问题,错误消失了。  它将在下一次TICSPro更新中发布。  也随附了该文件。  您可以使用"添加用户设备"将其导入ticspro。

    现在,关于实际启动频率为1.4万而不是1.2万的问题,我看不到这一点,但请注意,如果选中RAM_MANUAL位,则按钮不会更新自动斜坡设置; 如果禁用RAM_MANUAL,则应该可以解决此问题。

    此致,
    Dean

    e2e.ti.com/.../LMX2594.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    我使用了您的文件,错误不再发生!

    当我触发更新Ramp GUI时,RAMP0的实际启动频率会更新。 此外,我意识到当我在PLL选项卡中更改VCO频率时,RAMP0的实际频率会更新,而当我为RAMP0设置所需的终端频率值时,RAMP1的值会更新。 不像我一开始想的那样横向。

    无论如何,我会将您的回答标记为正确的,非常感谢您的帮助。

    此致,Dominik