主题中讨论的其他部件:LMX2594,
您好,
我正在使用TIC Pro对LMX2594评估板进行编程。 当我尝试在手动斜坡模式下初始化斜坡时,我收到警告:
Flex脚本出错
未定义全局名称‘DOBUF_OVRD'
我在LMX2594EVM或LMX2594的文档中没有找到关于此通知的任何信息,也找不到TIC Pro本身的手册。 如何解决此问题?
请告诉我,颜色和数字是什么突出显示的,代表什么? (浅橙色和蓝色)
感谢您的款待和问候,
Dominik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用TIC Pro对LMX2594评估板进行编程。 当我尝试在手动斜坡模式下初始化斜坡时,我收到警告:
Flex脚本出错
未定义全局名称‘DOBUF_OVRD'
我在LMX2594EVM或LMX2594的文档中没有找到关于此通知的任何信息,也找不到TIC Pro本身的手册。 如何解决此问题?
请告诉我,颜色和数字是什么突出显示的,代表什么? (浅橙色和蓝色)
感谢您的款待和问候,
Dominik
您好,Simon:
我已经记下了我所做的每一步。 为了排除所选值中的错误,我使用了评估板数据表中自动斜坡示例的值。 希望我没有忘记一些重要的事情。
-在连接了Reference Pro Board的情况下打开LMX2594
-正在启动TIC
TIC处于连接模式
-装入默认配置
在PLL选项卡中:
设置FPD = 50MHz
-RFoutA = 6000MHz
-FCAL_HPPD_ADJ =“FPD<=100”
-加载所有寄存器
在Ramp (滚动)选项卡中:
阈值= 300MHz
-RAMP0_NEXT _TRIG = TOC超时
-RAMP1_NEW_TRIG = TOC超时
所需的结束频率:
-Ramp012125MHz
-Ramp112000MHz
-Ramp0 RST =启用
-RAK_MANUAL =已禁用
-RAK_EN=已启用
-按下“Update Ramp GUI”
协议:
在斜坡模式下,PLL_DEN必须为4294967295。 在PLL选项卡上强制使用此值。
[警告]:Flex脚本中出现错误
未定义全局名称‘DOBUF_OVRD'
将寄存器R0x26写入0x26 FFFF
将寄存器R0x27写入0x27 FFFF
重复按“Update Ramp GUI”将只显示警告,因为PLL_DEN已被更改。
此外 ,Ramp (斜坡)选项卡底部的Actual Start Frequency (实际开始频率)值为1.4万 MHz,而顶部的VCO Start (MHz) (VCO开始频率)已更改为1.2万 (如预期)。 这是数据表中的屏幕截图与TIC响应之间的唯一区别。
此致Dominik
Dominik,
我完全知道 第一 个错误发生了什么。 最初,有一个名为"DOBUF_OVRD"的可编程位,它阻止了VCO校准期间输出关闭。 我们发现有必要启用此位以使频率增加工作。 此位被重命名为"out _force"。
我在代码中更正了此问题,错误消失了。 它将在下一次TICSPro更新中发布。 也随附了该文件。 您可以使用"添加用户设备"将其导入ticspro。
现在,关于实际启动频率为1.4万而不是1.2万的问题,我看不到这一点,但请注意,如果选中RAM_MANUAL位,则按钮不会更新自动斜坡设置; 如果禁用RAM_MANUAL,则应该可以解决此问题。
此致,
Dean
您好,Dean:
我使用了您的文件,错误不再发生!
当我触发更新Ramp GUI时,RAMP0的实际启动频率会更新。 此外,我意识到当我在PLL选项卡中更改VCO频率时,RAMP0的实际频率会更新,而当我为RAMP0设置所需的终端频率值时,RAMP1的值会更新。 不像我一开始想的那样横向。
无论如何,我会将您的回答标记为正确的,非常感谢您的帮助。
此致,Dominik