This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS788:每秒测量少于100次时的功耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THS788

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590475/ths788-power-consumption-when-doing-less-than-100-measurements-per-second

部件号:THS788

您好,

我们的首款产品使用THS788已有一年。

我们正在开始设计动力非常有限的新产品。

为了提供一点背景信息,我们将有三个通道,但一次只能测量一个通道,测量速度大约为每秒80次。

我想知道我们是否有任何方法可以降低电流消耗,并在3.3V下低于420mA,因为我们的测量速率真的很低?

停止输入时钟是否会降低功率? 如果是,多少钱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    不幸的是,没有一种方法可以降低功率,并且仍然能够记录时间戳。
    禁用时钟会导致PLL解锁,并增加重新锁定的时间,然后才能进行新的测量。
    您可以禁用通道,然后在每次测量之间重新启用通道。 我不知道这会有多有效。 重新启用该信道需要200美元,加上发送命令的任何开销。

    我亦要指出,THS788不推荐用于新的设计。

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Wade的快速回复!
    遗憾的是,不建议将其用于新设计。
    TI是否计划在不久的将来构建其他产品? 即使只有一个信道也能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    我们集团的"高可靠性"集团内只有THS788/789 TMU。 我们没有新的TMU计划。
    超声波感应团队可能会有适合您需求的路线图设备。
    我建议在他们的论坛上发布您的设计信息,以检查可能的解决方案。

    THS788将在可预见的未来推出和发货。 NRND状态是由于缺乏支持此设备的深入设计知识。 几年前,创建的设计团队解散了。 如果您对设备的性能和使用情况感到满意,则没有理由离开它。 不存在供应问题的来源。

    此致,
    涉水