请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS788 您好,
我们的首款产品使用THS788已有一年。
我们正在开始设计动力非常有限的新产品。
为了提供一点背景信息,我们将有三个通道,但一次只能测量一个通道,测量速度大约为每秒80次。
我想知道我们是否有任何方法可以降低电流消耗,并在3.3V下低于420mA,因为我们的测量速率真的很低?
停止输入时钟是否会降低功率? 如果是,多少钱?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.