This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:总输出电流- CDCV304

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590018/cdcv304-total-output-current---cdcv304

部件号:CDCV304

CDCV304的数据表列出了ABS最大表中+/- 50mA的'连续总输出电流'数值。

此数字是指每个输出引脚的最大输出电流(即4个输出的总电流200mA),还是所有4个引脚的总输出电流(即每个输出引脚的输出电流12.5mA (如果负载相等)。

如果后一种情况下, 如果未加载其他3个输出,我们能否以50mA的电流连续运行一个输出?

另外,我假设+/- 50mA是指输出可以下沉或源50mA直流连续,因此如果我们查看时钟输出,我们可以将形状系数/有效值应用于此?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrew

    请查看数据表第3页上的IOL和IOH规格,了解每个输出的最大电流。 图6和图7 还显示 了VOH和VOL与IOH和IOL。

    如果您有进一步的说明,请告诉我。

    此致

    普奈特