Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCV304 CDCV304的数据表列出了ABS最大表中+/- 50mA的'连续总输出电流'数值。
此数字是指每个输出引脚的最大输出电流(即4个输出的总电流200mA),还是所有4个引脚的总输出电流(即每个输出引脚的输出电流12.5mA (如果负载相等)。
如果后一种情况下, 如果未加载其他3个输出,我们能否以50mA的电流连续运行一个输出?
另外,我假设+/- 50mA是指输出可以下沉或源50mA直流连续,因此如果我们查看时钟输出,我们可以将形状系数/有效值应用于此?
谢谢