This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492EVM:近整数分数上出现较大的突起

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589445/lmx2492-lmx2492evm-large-spurs-on-near-to-integer-fractions

部件号:LMX2492

大家好!

LMX2492评估板出现问题。 设置为:

1. Fosc = 100 MHz

2.FPD = 100 MHz

3. Fvco = 9600.1 兆赫

4.三阶调制器

5.无抖动

6.CPG = 31

除法器的整数部分为96,小数部分为1/1000。

查看输出信号,我们看到在Fvco % FPD频率下出现的突起:

与PLLatinumSim (-60 dB)的模拟结果相比,spurs非常大(-10 dB)。

充电泵电流的降低将这些频率再降低10 dB,但它们仍远未达到我们的预期。

将LMX2492用作仅整数PLL时,结果是完美的。

这是此PLL的预期行为,或者设置有问题?

Yurii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yurii,您好!

    此类脉率随OSCin级别和转换速率而变化,您可以尝试降低级别或提高转换速率,看看是否可以获得更好的脉率。