This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:关于锁定时间问题的LMX2592

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587121/lmx2592evm-lmx2592-about-the-lock-time-question

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2592

大家好,

客户正在使用LMX2592EVM。 他尝试以下方法:

1.启用快速锁定模式。

在充电泵电流为10mA时,将回路滤波器分别更改为300K、400K、800K和1MHz。
问题1:客户想要确认LMX2592的锁定时间是否可以小于40US。  
问题2:如何缩短锁定时间?
对于Q1,我使用 PLLatinum SIM工具。
 首先,我在  PLLatinum SIM工具上选择LMX2592。
其次,我选择"滤波器设计器"并输入300kHz环路带宽。
第三,单击"计算循环筛选器"。  
第四,我检查"锁定时间"。 总锁定时间为862.5us。 之后,我输入400K、800K和1MHz作为  “滤波器设计器”的循环带宽,  
但总锁定时间始终为862.5us。 请检查附件。
问题3:我对客户问题的模拟方法是否正确?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人看到我的问题? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    模拟器现在包含非快速校准时间估计值。 通过修改寄存器可以更改搜索步长,并允许您有不同的起点,从而更快地达到最终所需的频率,从而实现快速校准。 请让他们参阅LMX2592数据表8.1 8一节,查看产生影响的寄存器,并逐一尝试这些功能。

    此致,

    Brian Wang