Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.461万 主题中讨论的其他部件:TPS7A8101,
您好,
我更喜欢使用LDO (TPS7A8101)来生成1.8V和3.3V电源。 但在数据表中,直流-直流转换器(第16页,编号:116)更适合于1.8V电压。
因此,有必要为 1.8V电压系列使用直流-直流转换器,或者是否可以使用诸如TPS7A8101之类的LDO。
我需要在输出处具有以下LVDS时钟频率
- 2倍200MHz
- 3x40MHz
- 2.5MHz
提前感谢
Deepak V