This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.461万:使用LDO (不使用直流-直流转换器)生成3.3V和1.8V的电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586552/lmk04610-power-supply-generation-of-3-3v-and-1-8v-using-ldo-dc-dc-convertor-is-not-used

部件号:LMK0.461万
主题中讨论的其他部件:TPS7A8101

您好,

我更喜欢使用LDO (TPS7A8101)来生成1.8V和3.3V电源。 但在数据表中,直流-直流转换器(第16页,编号:116)更适合于1.8V电压。  

因此,有必要为 1.8V电压系列使用直流-直流转换器,或者是否可以使用诸如TPS7A8101之类的LDO。  

我需要在输出处具有以下LVDS时钟频率

  1. 2倍200MHz
  2. 3x40MHz
  3. 2.5MHz

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!

    您可以使用LDO (如TPS7A8101),这不是问题。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    感谢您的重播,我们将在设计中使用TPS7A8101和LMK0.461万。

    谢谢,此致
    Deepak V