This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:同步SREF生成,PLL已解锁

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586134/lmk04826-sysref-generation-with-plls-unlocked

部件号:LMK0.4826万
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

大家好,

我们正在许多主板上使用LMK0.4826万,并且我们看到它使用旁路配置时出现一些特殊的行为(只有时钟路径中有分频器,PLL未使用/锁定)。

具体来说,SDCLKout1 SYSREF引脚就是从这里开始的

将寄存器0x106位0设置为1,然后写回0时,如下图所示处于阶段(SDCLKout3类似的行为)。

这是预期行为吗? SYSREF引脚是否仅设计为在PLL锁定时使用?

此致,

奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是输出格式?  如果是带交流耦合的LVDS或HSDS,并且LMK0.4828万输出引脚上放置了一个并联560欧姆电阻器,则此问题是否消失?

    我在一些情况下,一些交流耦合LVDS/HSDS输出负载需要560欧姆分流器才能正常启动。

    73岁
    Timothy