This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何演示同步功能??

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603300/lmx2594evm-how-to-demo-the-sync-function

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

你好。

我们使用的是LMX2594EVM,我们正在尝试验证同步引脚的使用。  最初,我们在夏威夷举行的IMS贸易展上看到了同步功能的演示。  这使用了2 LMX2594并监控每个设备输出之间的相位关系。  使用mash_seed移动其中一个输出后,断言SYNC函数以重新对齐这些输出。  但是,本演示的示范围不包括参考源 (OSCIn)。  我们无法看到两个输出的边缘与基准(OSCIn)的上升边缘对齐。

不管怎样,我们尝试对7.3 .10.1 部分进行限定,其中指出"同步引脚允许用户同步LMX2594,这样,从OSCin信号上升沿到输出信号的延迟是确定性的。"

在我们的设置中,我们使用10MHz振荡器并将RFoutput设置为10MHz。  我们希望在使用TIC Pro确定同步引脚后,RF输出和OSCIn能够自行对齐。  然而,没有发生任何事情。  我们从未看到射频输出相对于OSCin引脚的上升沿偏移。  

我想提交设置,TIC Pro示波器显示屏的图片,但您的系统不允许我这样做。  

不管怎样,我们需要做些什么才能看到同步引脚的断言会对您的LMX2594EVM产生影响?  我监控过此引脚,我看到它处于活动状态,但我没有看到对LMX2594的RF输出引脚有任何影响。  我们是否错过了一些信息??

请提供帮助。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通过电子邮件与您联系,此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    运行几乎相同的实验。 您是否可以回复我并提供同步功能的详细信息 ?

    谢谢!

    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的凯西:

    很抱歉回复太晚。

    按照以下步骤进行同步:

    步骤1:查找您属于哪个类别。 1-4类…
    您将了解实施所需的内容
    步骤2:启用字段R0[14]=1,VCO_PHY_SYNC_EN。
    部分输出分隔器插入反馈中
    应用异步。
    步骤3:启用CMOS同步输入:
    R58[15]=0启用引脚输入(INPIN_IGNORE)
    R58[11:9]=0将输入设置为CMOS。 (INPIN_FMT)
    同步信号必须与OSCin一致,并且在类别3中必须小于100MHz。