主题中讨论的其他部件:LMX2594,
你好。
我们使用的是LMX2594EVM,我们正在尝试验证同步引脚的使用。 最初,我们在夏威夷举行的IMS贸易展上看到了同步功能的演示。 这使用了2 LMX2594并监控每个设备输出之间的相位关系。 使用mash_seed移动其中一个输出后,断言SYNC函数以重新对齐这些输出。 但是,本演示的示范围不包括参考源 (OSCIn)。 我们无法看到两个输出的边缘与基准(OSCIn)的上升边缘对齐。
不管怎样,我们尝试对7.3 .10.1 部分进行限定,其中指出"同步引脚允许用户同步LMX2594,这样,从OSCin信号上升沿到输出信号的延迟是确定性的。"
在我们的设置中,我们使用10MHz振荡器并将RFoutput设置为10MHz。 我们希望在使用TIC Pro确定同步引脚后,RF输出和OSCIn能够自行对齐。 然而,没有发生任何事情。 我们从未看到射频输出相对于OSCin引脚的上升沿偏移。
我想提交设置,TIC Pro示波器显示屏的图片,但您的系统不允许我这样做。
不管怎样,我们需要做些什么才能看到同步引脚的断言会对您的LMX2594EVM产生影响? 我监控过此引脚,我看到它处于活动状态,但我没有看到对LMX2594的RF输出引脚有任何影响。 我们是否错过了一些信息??
请提供帮助。