Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594EVM 客户对LMX2594EVM感兴趣,并有以下问题:
1.使用套件和软件启动和运行有多容易? 您是否可以提供任何培训?
2.输出的形式是什么(是方波,正弦波还是其他)?
3.产出的相位是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小数量是多少?
4.输出的振幅是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小幅度是多少?
5.产出的占空比是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小数量是多少?
6.外部参考信号是否可接受200 mV峰间(-10dBm)的信号强度?
7.外部参考信号还有哪些其他要求?
8.单端信号板的脱扣?
9.如何使用差分对?
有人能帮我吗?
提前感谢您的参与。