This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM信息

Guru**** 2783555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/600830/lmx2594evm-lmx2594evm-information

部件号:LMX2594EVM

客户对LMX2594EVM感兴趣,并有以下问题:

1.使用套件和软件启动和运行有多容易? 您是否可以提供任何培训?

2.输出的形式是什么(是方波,正弦波还是其他)?

3.产出的相位是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小数量是多少?

4.输出的振幅是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小幅度是多少?

5.产出的占空比是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小数量是多少?

6.外部参考信号是否可接受200 mV峰间(-10dBm)的信号强度?

7.外部参考信号还有哪些其他要求?

8.单端信号板的脱扣?

9.如何使用差分对?

有人能帮我吗?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaushuh,
    我确信,如果客户曾阅读过数据表和EVM用户指南,他应该能够找到大多数答案。
    我想回答问题5,这是一个有趣的问题。 占空比不可配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    非常感谢您对问题5的回答。 但是,我可以向您保证,我已经阅读了用户手册,其中没有明确回答我提出的问题。

    我们能否安排电话讨论?

    祝你一切顺利,

    M.J. Applegate博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Applegate博士,
    让我再回答几个问题:

    1.使用套件和软件启动和运行有多容易? 您是否可以提供任何培训?
    ->比较简单,TICSPro软件也很好用。 您可以在不使用EVM的情况下下载和测试它。 除了数据表,EVM说明和TICSPro软件之外,我们没有任何其他培训。

    2.输出的形式是什么(是方波,正弦波还是其他)?
    ->这是集电极开路。 在较高频率下,它看起来更像低频率下的方波和较高频率下的剪切正弦波或纯正弦波。

    3.产出的相位是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小数量是多少?
    ->是的,它可以改变,并且数量远比您所需要的要小。 此数量是输出周期除以分数分母(非常大)。 所以<< 1 ps。

    4.输出的振幅是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小幅度是多少?
    ->是的,可以通过更改outa_PWR和OUTB_PWR来改变这种情况。 步长的大小各不相同,但每步0.5 dB的顺序有所不同。

    5.产出的占空比是否可以改变,如果可以改变,可以调整的最小数量是多少?
    ->否,这不能。

    6.外部参考信号是否可接受200 mV峰间(-10dBm)的信号强度?
    ->否。这违反了我们的最低输入规格。 该部件可能会锁定到这一点,但它会旋转,相位噪音会很差,我们不能保证它会锁定。

    7.外部参考信号还有哪些其他要求?
    ->应保持清洁,因为噪音直接进入输出。

    8.单端信号板的脱扣?
    为此,请断开XO的电源并切换输入以进入OSCinP SMA。 我们有一个100欧姆差分电阻器。 拆下该电阻并将50欧姆接地。


    9.如何使用差分对?
    为此,请断开XO的电源,切换电阻器以便向OSCinP发送信号,并驱动OSCinP和OSCinM。

    有人能帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的班纳吉先生:

    非常感谢这一非常详细的回应。 此后,我根据您的回答购买了评估模块。

    祝你一切顺利,

    Matthew