This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2002万:VBACK电路

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604286/bq32002-vback-circuit

部件号:BQ3.2002万

您好,专家,

根据一些安全测试,备用蓄电池电路需要添加二极管和电阻器。

BQ3.2002万没有充电器功能,是否可以将VDD分解为VBAT进行一些损坏测试? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    我不知道有这样的测试条件。 我 将与  一些对该设备更了解的人进行核实。

    此致

    Arvind Sridhar