请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ3.2002万 您好,专家,
根据一些安全测试,备用蓄电池电路需要添加二极管和电阻器。
BQ3.2002万没有充电器功能,是否可以将VDD分解为VBAT进行一些损坏测试? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
根据一些安全测试,备用蓄电池电路需要添加二极管和电阻器。
BQ3.2002万没有充电器功能,是否可以将VDD分解为VBAT进行一些损坏测试? 谢谢!