This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:如果我不使用Vac_ref引脚,如何处理它?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604458/cdclvp1216-how-to-process-vac_ref-pin-if-i-don-t-use-it

部件号:CDCLVP1216
主题中讨论的其他部件: CDCLVP1204

我们正在使用CDCLVP1216替换半双上的NB100LVEP224。 当 我们使用NB100LVEP224时,我们使用了板提供的1.2V,在每个输入引脚上拉电阻为50欧姆,以连接LVPECL时钟。 现在我们想在CDClvp1216上使用相同的方法,但是,如何处理引脚Vac_ref,我们是否可以让其保持浮动? 我在此处附上我们的原理图设计,请帮助我们检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Won

    如果不使用,您可以使Vac_ref针脚保持浮动。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    感谢您的回复。

    我还有另一个问题需要您的帮助。 为了便于印刷电路板的可路由,我是否可以将差分时钟n脚与p脚互换? 我所说的是输入和输出通道。

    祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Won,

    是的,您可以这样做。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    您的意思是我可以忽略CDCLVP1216的前端和下一端吗? 您知道,CDCLVP1216输出目标包括其他时钟缓冲器,或FPGA时钟输入或ADC输入时钟。 这意味着CDCLVP1216的out *_n将连接到其他时钟缓冲区输入(或FPGA或ADC) CLKIN_p,out *_p将连接到CLKIN_n,我还能这样做吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Won,

    我不确定我是否理解您的顾虑,请查看随附的图纸,这样应该没有问题。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    你的画是我的计划之一。 实际上,第一阶段,CDCLVP1216的输入是通过网络连接的。 我们只需交换CDCLVP1216的输出通道。 我还画了一张图片来展示它。

    我尝试详细描述我们如何在系统中使用CDCLVP1216。 上图是简单的结构图。 我们系统的时钟源来自背板。 一件式CDCLVP1216在背板上使用,用于为背板上的其他子板和FPGA分配大约14通道时钟输出。 原理图设计如下:

    您可以看到 上述所有CDCLVP1216的输出通道均已交换。 子板的时钟电路设计如下:

    MC100EP14的CLKIN_N&CLKIN_P来自以上CDCLVP1216输出(CLKIN_N=SEPCLK_n)。 我可以说时钟只是倒转(或180度偏移)吗?

    然后,MC100EP14 正常驱动两个pices CDCLVP1216和两个FPGA时钟输入,如下图所示:

    顺便提一下,我是否需要检查CDCLVP1216和MC100EP14之间的共模电压? 否则,我应该在它们之间建立交流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Won,

    是的,您是对的,因为您在时钟路径中换了一次时钟P/N,您将时钟倒转。

    您必须注意CDC和MC设备之间的接口的通用模式。 它应在数据表限制范围内。

    您为什么使用MC100? CDCLVP1204也应该起作用!

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    如果有多个阶段的时钟缓冲器(如我们的应用程序),这是否意味着我可以在任何点交换时钟对,并随时交换? 如果这样做会影响时钟信号质量?

    我们以前的系统使用NB100LVP224+MC100ep14,现在我们转换为cdclvp1216。 实际上,我计划用lmk0.0725万pwr替换mc100ep14,而不改变电路设计。 但是,检查完mc100ep14和lmk0.0725万pwr的数据表后,就不可能实现这一过程。 尽管这两个部件的封装尺寸相同,但一个或两个引脚定义不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Won,

    是的,从时钟缓冲区的角度来看,您可以随时交换时钟。 没有时钟质量差异。

    此致
    普奈特