This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:询问LM555原理图参考设计

Guru**** 2753815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, NE555, LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/607246/lm555-asking-for-the-lm555-schematic-reference-design

部件号:LM555
主题中讨论的其他部件: NE555LMC555TLC555

大家好,
客户希望使用LM555以25KHz调制频率发送PWM占空比15 %。
您能否提供推荐的RA,RB和C? 按照图14电路是否正常?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    我先从占空比公式开始,然后为Ra求解
    D = RB /(Ra + 2Rb)
    (RA+2Rb)= RB / D
    RA = RB / D - 2Rb
    RA = RB *(1/D - 2)
    RA = RB *(1/RB 15 % - 2)
    RA = RB *(1/RB 15 % - 2)
    RA = RB * 14/3

    现在,我将转到频率公式并解决RB和C的问题
    F = 1.44 /[(Ra + 2Rb)*C]
    (RA + 2Rb)* C = 1.44 / F
    (14/3*RB + 2Rb)* C = 1.44 / F
    20/3*RB*C = 1.44 / F
    Rb = 3/20* 1.44 /(F*C)

    根据图表1nF至10nF显示良好。
    我选择1nF
    Rb = 3/20* 1.44 /(25kHz*1nF)
    Rb = 8.64k;Ra = RB*14/3=40.32k

    但是,这些公式不会补偿传播延迟。
    对于NE555,我用F *(1+F/350kHz)替换F。LM555校正将与此类似。
    使用的新F为25kHz *(1+25kHz/350kHz)= 26.786 kHz
    Rb = 3/20* 1.44 /(26.786kHz * 1nF)
    Rb = 8.064k;Ra = RB *14/3 = 37.63k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    感谢您的大力支持。

    您是否可以帮助查看原理图?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:
    您是否可以帮助查看原理图?
    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    我建议在引脚8和1之间使用旁路电容器(VCC和GND)

    我想测试正时部件。 我相信我可以在星期四找到时间这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    我构建的主板值接近RB = 8.064k;Ra = 37.63k预测,但输出频率过低,因为传播延迟比预期高。

    我选择了新的电阻器,这些电阻器通过观察到的频率误差和电容器容差误差进行标度。 使用最近的1 % 电阻器,新RB为7.15k,Ra为33.25k。

    我的测试电阻器在0.2 % 规定值内,但电容器8.1 % 高于1nF。

    因此,我预计电容器容差将是频率的最大变量,但它不应影响占空比。 LM555会因传播延迟差异而增加一些频率差异。

    我注意到占空比适用于低输出。 输出为当时的低16 %。 如果需要~Ω 15 % 输出高时间,则可以反转输出。

    样本   频率kHz n直流% 理想的盖子
    1. 23.203 16.032 25.082
    23.138 16.084 25.012
    3. 23.211 16.044 25.091
    4. 23.185 16.030 25.063
    5. 23.204 16.022 25.084
    6. 23.188 16.036 25.066

    样品很匹配,但它们都来自同一个袋子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    如果我使用RB的新值为7.15k,Ra为33.25k,C = 1nF,使用数据表公式,我将得到以下结果。

    占空比为15.05 % ;请记住,这是一个低时间占空比。
    频率是30.32 kHz;我必须尝试30kHz才能获得25 kHz。
    因此,25kHz时的LM555的负占空比1 % 高于公式预测。

    如果精度很重要,则TLC555或LMC555将是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!
    感谢您的帮助。
    如果使用LMC555,原理图是相同的。对吧?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    原理图将相同。 如果C3408是准确的,使用8.66k和40.2k的初始值应在15 % 低时间提供24.7 kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!
    如果客户需要反向波形,您建议添加哪个设备?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    使用单NPN或NMOS晶体管的简单逆变器很常见。