主题中讨论的其他部件: NE555, LMC555, TLC555
大家好,
客户希望使用LM555以25KHz调制频率发送PWM占空比15 %。
您能否提供推荐的RA,RB和C? 按照图14电路是否正常?
谢谢!
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SHH,
我构建的主板值接近RB = 8.064k;Ra = 37.63k预测,但输出频率过低,因为传播延迟比预期高。
我选择了新的电阻器,这些电阻器通过观察到的频率误差和电容器容差误差进行标度。 使用最近的1 % 电阻器,新RB为7.15k,Ra为33.25k。
我的测试电阻器在0.2 % 规定值内,但电容器8.1 % 高于1nF。
因此,我预计电容器容差将是频率的最大变量,但它不应影响占空比。 LM555会因传播延迟差异而增加一些频率差异。
我注意到占空比适用于低输出。 输出为当时的低16 %。 如果需要~Ω 15 % 输出高时间,则可以反转输出。
| 样本 | 频率kHz | n直流% | 理想的盖子 |
| 1. | 23.203 | 16.032 | 25.082 |
| 二 | 23.138 | 16.084 | 25.012 |
| 3. | 23.211 | 16.044 | 25.091 |
| 4. | 23.185 | 16.030 | 25.063 |
| 5. | 23.204 | 16.022 | 25.084 |
| 6. | 23.188 | 16.036 | 25.066 |
样品很匹配,但它们都来自同一个袋子。