This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492低CPout电压。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603977/lmx2492-lmx2492-low-cpout-voltage

部件号:LMX2492

您好:

我的主板中的LMX2492无法锁定VCO。 当我将输出频率从2~10GHz更改为20~40mV时,我发现CPout引脚只发生了20 40mV的变化。 我的设计完全遵循LMX2942 EVAL,除了我的VCO反馈频率连接到Fin而不是Fin作为EVB。 是否会导致问题?

我还将TRIG1引脚配置为回读功能。 所有寄存器读回正确的值。 是否有任何寄存器可以诊断此问题?

谢谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    检查以下两件事:

    1. 虽然LMX2492具有很高的宽带,但EVM上的VCO却没有。  此VCO将播放有关9.4 - 10.1 GHz的音乐。

    2. 虽然板上可能有振荡器,但默认情况下它未连接。  确保您连接了参考输入或连接了此XO。

    此致,
    Dean