请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2492 您好:
我的主板中的LMX2492无法锁定VCO。 当我将输出频率从2~10GHz更改为20~40mV时,我发现CPout引脚只发生了20 40mV的变化。 我的设计完全遵循LMX2942 EVAL,除了我的VCO反馈频率连接到Fin而不是Fin作为EVB。 是否会导致问题?
我还将TRIG1引脚配置为回读功能。 所有寄存器读回正确的值。 是否有任何寄存器可以诊断此问题?
谢谢
Jimmy