Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2595 主题中讨论的其他部件:LMX2594,
您好,
我对您的全新LMX2595感兴趣(或者在您的LMX2594中,直到您的LMX2595及其评估板可供您的经销商使用),但我需要一个扩展温度范围:-55至+85°C,而不是-40至85°C (可能,具有相同的封装和引脚)。
您能否满足LMX2595和/或LMX2594改进版的此要求?
提前感谢您的合作。
此致
里纳尔多