This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:扩展温度范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/607674/lmx2595-extended-temperature-range

部件号:LMX2595
主题中讨论的其他部件:LMX2594

您好,

 

我对您的全新LMX2595感兴趣(或者在您的LMX2594中,直到您的LMX2595及其评估板可供您的经销商使用),但我需要一个扩展温度范围:-55至+85°C,而不是-40至85°C (可能,具有相同的封装和引脚)。

您能否满足LMX2595和/或LMX2594改进版的此要求?

提前感谢您的合作。

此致


里纳尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的里纳尔多:

    感谢您对我们产品的关注。 我需要进一步了解您的温度范围:

    1)您是否需要在整个范围内支持温度漂移(设备能够在整个范围内保持锁定)?


    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Simon:

    是的,我知道。
    此致

    里纳尔多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里纳尔多

    这种情况可能是可行的,但设备的升级版本可能更适合脱机。
    您能否通过电子邮件发送至dean.banerjee@ti.com,以便我们可以离线处理?

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dean:

    好的,感谢您提供您的电子邮件参考。
    此致

    里纳尔多