This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:查找时钟分配器

Guru**** 2949890 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614137/lmk03328-looking-for-clock-distributor

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其他部件: CDCE6.2005万, LMK0.3318万, CDCM6208

尊敬的团队:

请帮助您找到最适合以下规格的时钟设备吗?

  1. 两路LVDS类型输入,在它们之间进行硬切换(通过外部PU/PD),无需事先进行任何类型的编程。
  2. 至少4个输出(无需更多,4个也可以),每个输出都能够支持LVCMOS (3.3V)和差分(LVDS)
  3. 输出上的分禾器(至少2个)
  4. 至少有一个输出在从活动输入接通电源时启动(无需编程)

LMK0.3328万是否可以回答上述问题?
您能建议使用其它设备吗?

此致,

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    CDCE6.2005万时钟生成器支持所有这些功能。 对于#4,如果您有一个非默认频率计划,则需要使用所需的设置对非易失性EEPROM进行一次编程-随后,设备将启动而无需进行任何编程。

    您是否需要3.3v-LVCMOS? LMK0.3328万和LMK0.3318万支持这些功能,与CDCE6.2005万相比,成本更低,性能更高,但输出为1.8V-LVCMOS。

    CDCM6208也是一个可行的选择-但是,此器件没有可编程的EEPROM,因此,如果您需要与32种预编程ROM配置中的一种不同的频率计划,则每次启动器件时,寄存器设置都必须通过I2C写入。

    此致,

    -Tim