Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.3328万 主题中讨论的其他部件: CDCE6.2005万, LMK0.3318万, CDCM6208
尊敬的团队:
请帮助您找到最适合以下规格的时钟设备吗?
- 两路LVDS类型输入,在它们之间进行硬切换(通过外部PU/PD),无需事先进行任何类型的编程。
- 至少4个输出(无需更多,4个也可以),每个输出都能够支持LVCMOS (3.3V)和差分(LVDS)
- 输出上的分禾器(至少2个)
- 至少有一个输出在从活动输入接通电源时启动(无需编程)
LMK0.3328万是否可以回答上述问题?
您能建议使用其它设备吗?
此致,
NIR