请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.32万 大家好,
我们的一位客户正在自己的主板上评估LMK0.32万。
然后,他们发现 ,在将时钟输入OSCin之前,设置了LMK0.32万寄存器时,出现了错误的预缩放时钟。
此外,他们还发现 ,当开始时钟 输入后设置了所有的调节器(R0~R15)时,会出现正确的预缩放时钟。
我的问题如下。
问题1. 将时钟 输入OSCin后,是否必须设置所有的LMK0.32万寄存器?
问题2. 在输入时钟之前设置R0~R14寄存器,在将时钟输入OSCin之后仅设置R15寄存器,是否正常?
如有答复,不胜感激。
此致,
中井和谷。