This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.32万:出现错误的预缩放时钟

Guru**** 2549900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613210/lmk03200-wrong-pre-scaled-clock-is-come-out

部件号:LMK0.32万

 大家好,

 我们的一位客户正在自己的主板上评估LMK0.32万。

 然后,他们发现    ,在将时钟输入OSCin之前,设置了LMK0.32万寄存器时,出现了错误的预缩放时钟。

此外,他们还发现 ,当开始时钟 输入后设置了所有的调节器(R0~R15)时,会出现正确的预缩放时钟。  

  我的问题如下。

 问题1.  将时钟 输入OSCin后,是否必须设置所有的LMK0.32万寄存器?

 问题2. 在输入时钟之前设置R0~R14寄存器,在将时钟输入OSCin之后仅设置R15寄存器,是否正常?

 如有答复,不胜感激。

 此致,

 中井和谷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    客户发现问题的原因。 数据和时钟引脚未应用校正后的方形波形。 因此未正确设置寄存器。

    请让我关闭此线程。

    此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kazuya-san,

    感谢您的跟进,我将关闭此线程。

    供参考:

    1.在将时钟输入OSCin之前,您无需对寄存器进行编程,但设备将使用默认寄存器设置启动,这可能是也可能不是理想的设置。

    2.如果启动时不存在时钟输入,则必须将R15设置为重新运行PLL频率校准,以便在输入存在后使PLL锁定。 正常情况下,频率校准会在通电时自动运行,但如果没有设置输入时钟,它将无法正确校准。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    感谢您提供信息。 我对设备寄存器有深入的了解。

    此致,
    中井和谷。