你好
我正在考虑将该设备用于多阶段时钟架构,利用其中的几个设备,而最后一个阶段将需要独立驱动所有16个输出(以及每个输出可能配置不同的频率和延迟)。
从数据表中,我了解到这16个输出中的每一个都是针对频率(PLL2之后的分频器)和延迟单独配置的,即所有16个输出在配置上完全相互独立。
但是,9.4 一节中的图表(图51至54)表明,输出成对边界为8个块,即每个块驱动2个相邻的差分输出。 这些图表还表明,每个块(而非输出)的分禾器/延迟配置是分禾器/延迟配置,即每个两个相邻输出共享相同的偏压器/延迟配置。 是这样吗? 如果是这种情况,用户不能拥有16个完全加速输出,而是8个独立的差分输出对,允许多达8个不同频率和8个不同的延迟设置
我错了吗? 请提供建议