This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:有关热阻和功耗的查询

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612464/cdclvp1204-inquiries-about-thermal-resistance-and-power-consumption

部件号:CDCLVP1204

您好,

为了检查产品的温度余量,我们使用公式计算最大结温,使用时钟缓冲IC的功耗,机箱顶盖的热阻系数以及高温下测得的机箱顶盖温度。

此时,应用于公式的功耗量和顶部外壳的热阻系数在数据表中引用如下。

请检查以下项目。

(1)结点到壳体(顶部)的热阻为79,与其他值相比过大。 79正确吗?

(2)为了计算功耗值,最大功耗是通过将170 mA的ICC值乘以3.3 V (561 mW)来计算的。 在与所连接的时钟缓冲电路相同的配置中应用170mA是否正确?
谢谢!
TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:
    有人可以回答我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备暴露的(底部)衬垫应焊接到PCB接地衬垫上,以便散热。 因此,您可以参考CDCLVP1204数据表中的第11.3 节(热量考虑),根据您的最大板温度(Tpcb)来估计设备的最大结温,您可以假定它与最高环境温度相同或更高。 第11.3 节还指出,外部负载终端电阻器中的一些功率已耗散(每个负载输出对~35mW),设备功率应排除所有输出负载电阻器中的功率耗散。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:
    首先,感谢您的回答。
    底部衬垫自然地设计为焊接到PCB上,调查的目的是确保连接到外壳(顶部)正确。
    目的是确定在充分反映设计要求时焊接到PCB的工作条件下,接点到外壳(顶部)的热阻系数是否为79。

    如何根据上面所附的示意图计算功耗?
    将功耗和热阻系数的测量值与数据表的最大值170mA的计算值进行比较,几乎没有余量。

    谢谢!
    TS