Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCLVP1204 您好,
为了检查产品的温度余量,我们使用公式计算最大结温,使用时钟缓冲IC的功耗,机箱顶盖的热阻系数以及高温下测得的机箱顶盖温度。
此时,应用于公式的功耗量和顶部外壳的热阻系数在数据表中引用如下。
请检查以下项目。
(1)结点到壳体(顶部)的热阻为79,与其他值相比过大。 79正确吗?