请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
支持路径:/产品/设备选择帮助/时钟或计时解决方案/时钟和计时解决方案概述/
我正在寻找一种用于非对称电流实验的设备,以触发高安培硅树脂控制整流器(SCR)或DIAC (DIAC)。 设备的输出应能够 在 单触发触发器的几个使用时间内触发SCR或DIAC (在触发到SCR或DIAC的门时,查找设备输出的最小延迟)。 输入为恒定交流,60 Hz低电压(低于208 VAC rms),设备可以布防,一旦布防,将感应 瞬时输入电压并产生 单次激发输出(足够长的时间和大小 触发SCR或DIAC) 当比较(并超过) 可调电压阈值时。 一旦产生输出,设备将不会产生另一个触发输出,直到重新布防为止。 谢谢你。