This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 外部SCR或DIAC的电压波触发点

Guru**** 2552730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/600234/point-of-voltage-wave-trigger-of-an-external-scr-or-diac

支持路径:/产品/设备选择帮助/时钟或计时解决方案/时钟和计时解决方案概述/

我正在寻找一种用于非对称电流实验的设备,以触发高安培硅树脂控制整流器(SCR)或DIAC (DIAC)。   设备的输出应能够 在 单触发触发器的几个使用时间内触发SCR或DIAC (在触发到SCR或DIAC的门时,查找设备输出的最小延迟)。   输入为恒定交流,60 Hz低电压(低于208 VAC rms),设备可以布防,一旦布防,将感应 瞬时输入电压并产生 单次激发输出(足够长的时间和大小 触发SCR或DIAC) 当比较(并超过) 可调电压阈值时。   一旦产生输出,设备将不会产生另一个触发输出,直到重新布防为止。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:
    感谢您发布。
    TI没有SCR驱动电路示例。

    您需要绘制电路并量化所需的电流,电压和上升时间。
    可以使用"使用丰富格式"链接将附件包含在答复中。

    如果没有更多的信息,我不能提出任何建议。