This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:差分信令

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599988/lmx2594-differential-signalling

部件号:LMX2594

您好,

我正在查看LMX2594的数据表,但对于芯片使用的差分信号,我并不清楚。  我希望将LMX2594集成到我的项目中,该项目将提供LVDS参考时钟(OSCin)并需要CML输出。  我在下面为所需的差速器签署创建了一个示意图草案。  这是否正确?  如果不是,我应该如何连接到LMX2594?

谢谢

-Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    用于OSCin的LVDS看起来不错。

    但是,我不太确定输出。  这是开路集电极输出, 输出需要交流耦合。

    因此,我们在所需的输出上有50欧姆的上拉电阻,之后需要BBE,然后是交流耦合电容器。  

    如果CML转换器需要偏置电平,请考虑使用电阻偏置网络来实现这一目的,但不要与输出所需的50欧姆上拉电阻作斗争。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dean,

    -Andrew