This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:输出SysRef信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612256/lmx2594evm-outputting-sysref-signal

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

我正在使用LMX2594 通过TIC Pro输出SysRef信号。 我已通过输出A成功输出所需的时钟信号,但SysRef信号未显示在频谱分析仪上。

我按照用户指南逐步操作,但没有成功。 我将VCO_phone_sync,SYSREF_EN,SysRefReq设置为高,同时更改相应的PLL 参数 并接通输出B的mux电源。  我输出 的SysRef信号是单端的,但在未使用的端口上有一个终端。

我不确定该流程中的几个步骤:

  1. 用户指南和数据表要求我将主板置于同步模式(类别1)。 为此,我只需设置VCO_phone_sync = 1,然后按照IN_PIN_ignore的说明操作。 (我尝试过这种方法,无论是否有10 MHz同步输入,但都没有成功。)
  2. 数据表显示"应用同步"。 它没有提供有关如何执行此操作的具体说明。 我切换了同步PIN,但它也不起作用。
  3. 我正在使用输出B的mux输出SysRef信号;但是,LMX2594上有一个SYSREF端口,我没有使用它,但我很疲惫。

输出 SysRef信号是否需要执行用户指南/数据表中未明确说明的任何其他步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一些内容。
    1.确保INPIN_ignore=0
    2.应用同步可通过将SYNC PIN或VCO_PHY_SYNC位从0切换至1来完成
    3.必须启用SYSREF_EN,并且您不能在主模式下使用INPIN_FMT = LVDS模式。
    4.请记住,EVM板是SysRef输出OUTB的交流耦合输出

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有几个问题:

    1.在确定同步类别时,我们必须确定“fout %focc = 0”。 "fout"是指outa的输出频率还是OUTB的SysRef频率?
    2.如果我们的同步类别是类别3,输出SysRef信号会有什么变化? (我们是否需要使用主板上的同步输入?)
    3.至于你最后的意见,你是否指一个内部SysRef的信号是与OUTB耦合的? 如果我们使用频谱分析仪测量SysRef信号,此交流耦合输出会如何影响频谱分析仪测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  使用SYSREF时,我会考虑输出输出。

    2. 如果您有多个LMX25S,则需要3类的同步输入,以确保所有这些设备的输出至OSCin相同。  但是,如果它只是一个LMX2594,您可以在没有PIN的情况下离开。

    3. 如果您使用频谱分析仪来测量sysref,那么交流耦合效果实际上就是您所需要的,因为您不希望将直流电连接到频谱分析仪。  同时确保以下信息:INPIN_ignore=0,SysRefReq pin为HIGH,INPIN_FMT为CMOS。

    此致,

    Dean