请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他部件:LMX2594
我正在使用LMX2594 通过TIC Pro输出SysRef信号。 我已通过输出A成功输出所需的时钟信号,但SysRef信号未显示在频谱分析仪上。
我按照用户指南逐步操作,但没有成功。 我将VCO_phone_sync,SYSREF_EN,SysRefReq设置为高,同时更改相应的PLL 参数 并接通输出B的mux电源。 我输出 的SysRef信号是单端的,但在未使用的端口上有一个终端。
我不确定该流程中的几个步骤:
- 用户指南和数据表要求我将主板置于同步模式(类别1)。 为此,我只需设置VCO_phone_sync = 1,然后按照IN_PIN_ignore的说明操作。 (我尝试过这种方法,无论是否有10 MHz同步输入,但都没有成功。)
- 数据表显示"应用同步"。 它没有提供有关如何执行此操作的具体说明。 我切换了同步PIN,但它也不起作用。
- 我正在使用输出B的mux输出SysRef信号;但是,LMX2594上有一个SYSREF端口,我没有使用它,但我很疲惫。
输出 SysRef信号是否需要执行用户指南/数据表中未明确说明的任何其他步骤?