请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL5010 您好,我正在从事一个依赖准确计时的项目,并且一直在寻找一个能够满足我需求的更便宜的设备。 DS3231的作用是通过使用报警功能每隔60秒提供一次中断信号。根据我的判断,TPL5010是一种合适的替代产品。 我的主要问题是,使用1 % 容差电阻器会导致哪种正时错误? 我查看了数据表并尝试运行提供的公式,但我没有得到与示例提供的相同答案。 我会假设我的数学是错的。