This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:寻求帮助以确定此部件是否适合我

Guru**** 2547150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612247/tpl5010-looking-for-help-to-decide-if-this-part-will-work-for-me

部件号:TPL5010

您好,我正在从事一个依赖准确计时的项目,并且一直在寻找一个能够满足我需求的更便宜的设备。  DS3231的作用是通过使用报警功能每隔60秒提供一次中断信号。根据我的判断,TPL5010是一种合适的替代产品。  我的主要问题是,使用1 % 容差电阻器会导致哪种正时错误?  我查看了数据表并尝试运行提供的公式,但我没有得到与示例提供的相同答案。  我会假设我的数学是错的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在TPL5010数据表中,请忽略第12页上的方程式2。 存在数学错误-您会注意到用于C的值与表中给出的值不匹配,这是正确的。 如果使用表中的值计算方程式1,则应得出数据表中给出的相同电阻值。

    要评估由于电阻器容差而产生的定时错误,只需插入Rext的最大/最小电阻值,并以秒为单位解出T的最大/最小值。

    我将注意到此数据表错误,以便在将来的修订版中更正。

    此致,
    -Tim