我甚至不知道这是不是合适的论坛,但我需要一个开关或放大器来为TDT脉冲产生180 ps步进功能。 我甚至不知道它应该有多大,或者可以有多大-- 0.6 伏特是一个开始,但是如果它能在180 pico秒内达到1伏特,那就太棒了。 我看到ECL门具有180 ps传播延迟,但我需要步进函数从零变为180 ps。 谢谢你。 阿尔文...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我甚至不知道这是不是合适的论坛,但我需要一个开关或放大器来为TDT脉冲产生180 ps步进功能。 我甚至不知道它应该有多大,或者可以有多大-- 0.6 伏特是一个开始,但是如果它能在180 pico秒内达到1伏特,那就太棒了。 我看到ECL门具有180 ps传播延迟,但我需要步进函数从零变为180 ps。 谢谢你。 阿尔文...
Alvin,您好!
请提供要求的时间图表。
'测试'的触发器来自何处?
触发源处的电压水平是多少,请为输出提供确定的电压。 或者,如果它不是触发的功能,它是否可以自由运行?
一旦步骤发生,它 返回到'0'有多长时间?
占空比是多少?
步进必须精确为180马力,还是可以在100马力- 180马力范围内?
感谢您提供更多详细信息;一旦我们了解了这些详细信息,我们就可以将其转至正确的产品系列以满足要求。 。
~Leonard
Alvin,您好!
LMH7322比较器 http://www.ti.com/product/lmh7322/description 应提供160 ps的上升时间,并采用精心设计和电路板布局。 还提供EVAL板。 请参阅 具有RSPECL输出评估板的LMH7322双700ps高速比较器
感谢您在E2E论坛上发帖。