This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 180 ps步进功能

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/611281/180-ps-step-function

主题:LMH7322中讨论的其他部件

我甚至不知道这是不是合适的论坛,但我需要一个开关或放大器来为TDT脉冲产生180 ps步进功能。 我甚至不知道它应该有多大,或者可以有多大-- 0.6 伏特是一个开始,但是如果它能在180 pico秒内达到1伏特,那就太棒了。 我看到ECL门具有180 ps传播延迟,但我需要步进函数从零变为180 ps。 谢谢你。 阿尔文...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    请提供要求的时间图表。  

    '测试'的触发器来自何处?  

    触发源处的电压水平是多少,请为输出提供确定的电压。  或者,如果它不是触发的功能,它是否可以自由运行?  

    一旦步骤发生,它 返回到'0'有多长时间?  

    占空比是多少?  

    步进必须精确为180马力,还是可以在100马力- 180马力范围内?

    感谢您提供更多详细信息;一旦我们了解了这些详细信息,我们就可以将其转至正确的产品系列以满足要求。 。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有时间图表。 该步骤需要达到0.6伏或1伏(180马力)。 触发器是一个微处理器GPIO,使用5伏电源运行。 这用于时间域传输线路计时器。 我可能会把这一步放到一个快速比较器中,这个比较器会启动一 个纳秒计数器。 在测试结束之前,步骤不会返回零。 180 ps是步骤的最大时间,因此任何更快的速度当然都是好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    LMH7322比较器 http://www.ti.com/product/lmh7322/description 应提供160 ps的上升时间,并采用精心设计和电路板布局。 还提供EVAL板。 请参阅 具有RSPECL输出评估板的LMH7322双700ps高速比较器 

    感谢您在E2E论坛上发帖。