This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:时钟合成器输出

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/609549/cdcm6208-clock-synthesizer-output

部件号:CDCM6208

您好,

请告诉我,是否可以使用25 MHz外部参考(晶体/振荡器)从单个CDCM6208生成以下输出:

-一个125MHz

-三156.25 MHz

-三个100 MHz

-一个66.67MHz

正弦这些clcks用作Keystone II器件的输入,它们必须清洁且抖动低。

谢谢,此致,

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhu

    是的,这是可能的。 请查找随频率规划器生成的分配器配置。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneeth:

    非常感谢您分享详细信息。

    浏览完工具及其用户手册后,我对该工具有一些疑问:
    在GUI中:
    1)我不使用任何主输入(仅使用25MHz晶体)。 在工具中,禁用主输入后,如果我将主频率设为零,
    VCO给出错误。 这是否意味着即使未使用主服务器也必须连接它?

    回路滤波器工具中:
    2)在用户指南中,对于环路带宽,如果使用晶体,建议选择>100kHz。 所以我想知道是否有更高的价值
    超过100kHz将是正常的,或者晶体属性与所需的环路带宽之间是否存在任何关系?

    3) CP电流是否与环路带宽相关? 如果是,是否有任何公式可以将这些问题联系起来?

    4)高级设置涉及刺激增益,gamma等术语。请提供更多信息(如有,请参考文档)
    关于这些条款?

    相位噪声工具:

    5)您能否提供有关集成启动/停止的更多信息?

    此致,
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madhu

    以下是对您的问题的回答:

    1)我不使用任何主输入(仅使用25MHz晶体)。 在工具中,禁用主输入后,如果我将主频率设为零,
    VCO给出错误。 这是否意味着即使未使用主服务器也必须连接它?

    答: 不需要,如果不使用主连接,则不需要连接主连接。 在EVM工具中,输入mux旁边有一个“自动”复选框,只需移除该复选框并单击mux,它就会切换到辅助输入。

    回路滤波器工具中:
    2)在用户指南中,对于环路带宽,如果使用晶体,建议选择>100kHz。 所以我想知道是否有更高的价值
    超过100kHz将是正常的,或者晶体属性与所需的环路带宽之间是否存在任何关系?

    答:它取决于所用xtal的相位节点性能。 您可以使用相位噪声工具,输入的相位噪声并使用带宽进行播放,以获得优化的设置。

    3) CP电流是否与环路带宽相关? 如果是,是否有任何公式可以将这些问题联系起来?

    答: 是的,CP电流直接影响带宽。 您可以在PLL上下载以下书籍:

    www.ti.com/.../pll_book

    4)高级设置涉及刺激增益,gamma等术语。请提供更多信息(如有,请参考文档)
    关于这些条款?

    www.ti.com/.../pll_book

    相位噪声工具:

    5)您能否提供有关集成启动/停止的更多信息?

    答:该工具提供特定频率集成范围的集成抖动。 这些是积分开始值和积分停止值。

    此致

    普奈特