Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
您好,
请告诉我,是否可以使用25 MHz外部参考(晶体/振荡器)从单个CDCM6208生成以下输出:
-一个125MHz
-三156.25 MHz
-三个100 MHz
-一个66.67MHz
正弦这些clcks用作Keystone II器件的输入,它们必须清洁且抖动低。
谢谢,此致,
Madhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Madhu
以下是对您的问题的回答:
1)我不使用任何主输入(仅使用25MHz晶体)。 在工具中,禁用主输入后,如果我将主频率设为零,
VCO给出错误。 这是否意味着即使未使用主服务器也必须连接它?
答: 不需要,如果不使用主连接,则不需要连接主连接。 在EVM工具中,输入mux旁边有一个“自动”复选框,只需移除该复选框并单击mux,它就会切换到辅助输入。
回路滤波器工具中:
2)在用户指南中,对于环路带宽,如果使用晶体,建议选择>100kHz。 所以我想知道是否有更高的价值
超过100kHz将是正常的,或者晶体属性与所需的环路带宽之间是否存在任何关系?
答:它取决于所用xtal的相位节点性能。 您可以使用相位噪声工具,输入的相位噪声并使用带宽进行播放,以获得优化的设置。
3) CP电流是否与环路带宽相关? 如果是,是否有任何公式可以将这些问题联系起来?
答: 是的,CP电流直接影响带宽。 您可以在PLL上下载以下书籍:
www.ti.com/.../pll_book
4)高级设置涉及刺激增益,gamma等术语。请提供更多信息(如有,请参考文档)
关于这些条款?
www.ti.com/.../pll_book
相位噪声工具:
5)您能否提供有关集成启动/停止的更多信息?
答:该工具提供特定频率集成范围的集成抖动。 这些是积分开始值和积分停止值。
此致
普奈特