请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL5010 在TPL5010 数据表中,它表示:
'完成针脚由 µC驱动,以表示唤醒信号处理成功。 TPL5010 可识别A
有效的完成信号作为低到高的转换; 如果在时间间隔内收到两个或多个完成信号,
仅处理第一个完成信号。"
我们不能在Done (完成)线上使用至少是唤醒信号频率两倍的脉冲频率,从而确保在不读取唤醒信号的情况下始终熄灭重置信号? 这样,通过忽略唤醒信号,TPL5010只能与来自UC的一个GPIO一起使用。 如果不需要TPL5010来唤醒设备,而只需要将其作为监视程序计时器,则此功能特别有用。
我知道这不是预期的设计,但这一想法似乎非常有效,特别是我们没有发现TI的任何只具有完成信号的监视程序。
最佳,
Nizar